This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2813-0-Q1:需要设计输入/确认-对于汽车解决方案:VIN:9-18V;Vout:300-500V。

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2813-0-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067956/ucc2813-0-q1-design-input-confirmation-is-required--for-automotive-solution-vin-9-18v-vout-300-500v

部件号:UCC2813-0-Q1

您好,

我计划设计一个符合以下规格的回扫式转换器:

VIN:9-18V

输出电压:300-500V

输出功率:20-40W

工作频率:100kHz

请阐明/提供以下几点建议:

1. UCC2813-0-Q1可用于此用途? (根据要求300-500V,输出变化为10V/除法变化,要求输出变化)

2. IC 能够处理输出和输入变化?

3.我计划将输出与10V 步长(300,310,320...500V)配合使用:反馈和补偿引脚可用于改变工作周期以获得所需的输出变化?

如果本产品不适合,请您推荐一个具有参考设计的备选方案。 我已经使用 TI 网络平台来生成参考设计(这是针对固定500V 输出,我想要变体)。

谢谢

Ashish Nawani

e2e.ti.com/.../4760.WBDesign10.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ashish,

    UCC2813可用于回扫拓扑。 对于您的规范,我认为 UCC2813适合实现升压功能的情况。

    谢谢

    徐杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰瑞,

    您能否举例说明如何将 FB 和 COMP 引脚用作可变输入源? 我们可以使用输入运算放大器配置或所需的外部电路。

    反馈的方式是使我们可以将 as10V 步长从300 V 改变为500V。

    谢谢

    Ashish Nawani  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ashish,

    我认为您可以使用可变电阻器调整分禾器电阻器的增益来调节输出电压或调整 EA 的参考电压。

    巴西

    徐杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰瑞,0

    我需要通过微控制器模拟输出调整 DCDC 输出电压(300至500V)。 您能否建议使用 UC2813进行配置?

    如果不能,您可以建议使用其它 IC。

    谢谢

    Ashish Nawani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ashish,

    我们没有其他适合您规格的 IC。

    巴西

    徐杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对你的回答不满意。

    您能使用相同 IC 显示可能的配置吗?

    巴西

    Ashish Nawani