大家好,
我的一位客户在 带有连接电路的 TI 的 PSpice 上运行 LM5085瞬态仿真。
模拟正常完成,但输出电压(C2电压)为0V (目标电压为5V)。
您是否有任何想法或建议,为什么输出电压为0V?
他们是否需要添加任何组件等?
请给我回复。
此致,
卡祖亚。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Kazuya,
您能告诉我设计标准吗? (VIN =?,VOUT =?,IOUT =?,FSW =?) 只是为了让我知道什么是客户应用程序?
此外,我建议从产品文件夹中的工作 LM5085瞬态模型开始,然后编辑客户想要使用的适当组件。
从默认设置和组件配置来看,模拟结果不应太长,如下所示:

嗨,Jimmy,
非常感谢您的回复。
客户设计标准如下。
VIN=22V,VOUT =5V,FSW=大约350kHz。
我将在稍后询问他们的建议和申请,我将在收到信息后立即通知您。
作为附加信息,弹出了以下警告
当他们打开模拟原理图时,我附上了前面的问题:
警告(ORCAP-2461):在此设计中配置的 TI 模型库检测到问题。 有关详细信息,请参阅会话日志。 有些库位于设计层次结构之外,无法更新。 手动更新对这些库的引用。 有关详细信息,请参阅帮助->文档下的迁移旧的 TI 参考设计和库。
当他们执行您的建议时,这个问题能否得到解决?
再次感谢,致以诚挚的问候,
卡祖亚。
你好,Kazuya,
可能是 TI 模型电路在其设计模拟文件中链接不正确。 我再次认为,从现有的 PSPICE 瞬态模型开始并适当修改所选组件将是这里最好的方法。
从已知良好的模拟文件启动只会在出现意外情况时帮助简化故障排除。
作为模拟的良好起点,请让客户使用产品文件夹中提供的 PSPICE 瞬态模型。
如果客户在使用瞬态模型时遇到任何问题,请随时向我提供最新信息。
吉米
嗨,Jimmy,
感谢你的回复。
客户问题得到了解决,因为您的支持非常好。
我可以问您一些其他问题,因为他们仍然对 TI 的 PSpice 有以下问题?
如果我需要询问新线索,请告诉我?
问题1. 即使是 TI 部件, 选择 列表上的多个部件 也有 SOP 标记。
还有 几个部件的标记与网络类似。 是需要由我们自己连接的零件
使用 “配置文件”→“库”设置窗口?
问题2。 我认为,每个零件库更新都会直接生成一个带有日期的备份文件夹。
" C:\CDs_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir "
除了最新的文件夹,是否可以删除这些备份文件夹?
再次感谢,致以诚挚的问候,
卡祖亚。