This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155EVM-SEPIC:LM5155EVM-SEPIC 上的 LM5155能否替换为 LM5156?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5155, LM5155EVM-SEPIC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069234/lm5155evm-sepic-can-lm5155-on-lm5155evm-sepic-be-replaced-with-lm5156

部件号:LM5155EVM-SEPIC
“线程”中讨论的其它部件:LM5155,LM5156

大家好,

我的一位客户正在使用 LM5155EVM-SEPIC 评估 LM5155。

但他们最近知道 ,他们的批量生产起点线很难获得 LM5155,而死亡线很容易获得 LM5156。

因此,他们希望使用  LM5155EVM-SEPIC 而不是 LM5155来启动 LM5156评估。

目前,他们有以下问题。 请给我回复。

问:  LM5155EVM-SEPIC 上的 LM5155能否替换为 LM5156? LM5156在  LM5155EVM-SEPIC 上是否工作正常?

请你作出答复。

此致,

卡祖亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya-san,  

    感谢您的帮助。 是的,LM5156可以替换 SEPIC EVM 上的 LM5155。 这两个设备之间的区别是引脚7:LM5155中的 AGND 和 LM5156中的 DITOHOFF,如果连接到 GND,则启用扩频。 如果需要进一步帮助,请告诉我。  

    此致,  

    EM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,EM,

    非常感谢您的回复。
    这对客户和我都很有帮助。

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。