This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7800:LM7805是否可以用于负电压生成?

Guru**** 2514845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069908/lm7800-can-lm7805-be-used-for-negative-voltage-generation

部件号:LM7800

大家好,

我的一位客户正在考虑将 LM7805用于他们的新产品。

他们目前有以下问题。 请给我回复。

问题1. 他们希望使用 LM7805 (正5V 线性稳压器)来生成负电压,方法类似于以下数据表第24页上的示意图。

    KA78XXE 数据表

    https://www.mouser.jp/datasheet/2/308/1/fairchild_semiconductor_ka7805ae-1191496.pdf

问题2. 如果 Q1的答案为否,TI 是否有任何其他正线性稳压器器器件,这些器件可以通过原理图产生负电压?  

请你作出答复。

此致,

卡祖亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈祖亚,

    LM7805应该能够在本示意图中工作。

    谢谢,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy,

    非常感谢您的回复。
    这对客户和我都非常有帮助。

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。