This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21225A:UCC21225A 的电气清电通道

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21225A, UCC21530, UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069455/ucc21225a-the-electrical-clearence-of-ucc21225a

部件号:UCC21225A
“线程”中讨论的其它部件: UCC21530UCC21540

您好,

根据 UCC21225A 的数据表,两个辅助侧驱动器之间的内部功能隔离允许工作电压高达700 VDC。

而两个次级侧的距离为1mm,数值在下面舍入。 但这种间距不能满足 IEC 标准的距离要求。

如何解释和处理?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您联系 E2E!

    我们的专家目前已不在办公室,但将在未来几天内与您联系。 感谢您的耐心等待。

    此致,

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    很抱歉耽误您的响应时间。

    最大电压能力确实受到客户规则和流程的限制。 例如,如果客户使用适形涂层,电压额定值可能会提高,因为可以消除灰尘和其他污染物导致电压故障。 您还会注意到数据表中的措辞是指内部间距,而不是外部间距。

    如果您的客户需要更高的电压,我建议您查看 UCC21540或 UCC21530。  您还可以利用此常见问题解答来帮助您找到最适合您的应用程序的驱动程序:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031929/faq-how-to-select-the-most-suitable-gate-driver-for-a-certain-application

    或者,如果您愿意,我们可以启动另一条线程,帮助您为客户选择最佳的 TI 栅极驱动器。

    此致,

    Don