This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63002:IC 在调节输入电压时锁定

Guru**** 2501415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63002, TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068651/tps63002-ic-locking-up-when-ramping-input-voltage

部件号:TPS63002
“线程:测试”, TPS63900中讨论的其它部件

您好,

我正在尝试将输入电压斜升至该芯片,启用或使用100欧姆电阻器绑定到输入。 当我这样做时,它在输入上被卡在1.57V,在输出上被卡在大约2-3V,从而使输入处的任何可用电流下沉到电流极限。 请您就为什么会发生这种情况以及如何解决这种情况提供建议吗?

我还注意到,如果该部件在任何时候都被增压模式操作中的输入电源启动所困,它也会像上面所述的那样卡住。 在这种情况 下,我的预期是,当输入有足够的电源时,该部件将降低输出电压并恢复到正常输出电压。 请您说明为什么情况并非如此,如果有办法解决这一问题?  

这是一个定制 PCB。 我还应该提到,如果我在使能器关闭的情况下提高电压,然后再打开,一切都能如预期的那样工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Marko。

    我认为您使用长电缆从电源和板上测试,对吗?

    尽量缩短电缆长度,并增加输入盖。我认为它会有所不同。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我会尝试在输入上添加更多电容,以解决浪涌/ 瞬态电流并报告。  

    请您就设备在输入上略微加电的情况提供建议吗? 为什么不能在输出电压稍低的情况下继续工作,然后在有足够功率时恢复?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Marko 您好,

    我不知道您的意思是什么,只要功率稍小,电流限制较低或较高?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着输出试图消耗的功率超过输入上可用的功率。 例如,假设输出上有25欧姆负载,因此需要200 mA / 1W。 如果输入只能输出980 mW,TPS63002输出将降至2V,即使 输入的可用功率恢复到1W 以上,也将保持2V。 所以我的问题是,为什么输出下降到2V,而不是分别下降到~4.95V (考虑到讨论,假设100%的效率),为什么在本例中,当输入可用功率超过1W 时,输出无法恢复到5V?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Marko 您好,

    这似乎毫无意义。您有波形吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是波形的另一个示例。

    输出具有100欧姆负载。 输入电压为4V,电流为75 mA。 一旦我将输入电流限制更改为74mA (比消耗电流差1mA),输入和输出电压就会降至1.6V 平均值。 请参阅所附波形,输入(CH2)输出(CH3)。 请您就为什么会发生这种情况提供建议吗?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marko 您好,

    波形更清晰。

    输入电流限制降至74mA 后,输入无法支持您的输出,输入电压将被向下拉直到 UVLO 关闭 触发。然后设备将分流并以74mA 电流上升至 UVLO 打开。最后,设备将在 UVLO 打开/关闭之间重复工作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说,这似乎是一个设计监督。 为什么这里没有一些利润? 如果输入电压略微下降,对我来说,如果输出电压略微下降,则很有意义,调节器的整个点是在输入电压波动时尝试保持输出稳定。  这里更令人担忧的是,在电流限制调整回大于75mA 后,设备无法恢复,相反,它会在任何可用电流下一直下沉,直到最终达到热分解。 如果这是设计所设计的,请您发表评论?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Marko 您好,

    本设备所做的是尝试将输出电压保持为设定电压,切勿在意输入的状态。

    实际上,我们有一些具有输入电流限制功能的设备,它们的性能将与63002有所不同。

    在以较小的输出电压启动过程中,设备不仅应支持输出电流,还应为输出电流盖(主部件)充电。然后,它需要更多的支持。 也许您可以在 EN 上设置一个较大的延迟,这将使您的设备开始以更高的输入电压切换,并降低风险。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请解释输入电流限制功能的含义。 您所指的是哪些设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Marko 您好,

    输入电流限制意味着设备将限制平均输入电流。您可以使用 TPS63900作为参考

    e2e.ti.com/.../1731.tps63900.pdf

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以这台设备为例,如果设备启动,在上述情况下会发生什么情况? 当输出电压有足够的输入功率时,在发生这种情况后,它如何响应/恢复?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Marko 您好,

    输出电压将下降到达到平衡。除非您更改输入电流限制,否则无法恢复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,这很有意义,我希望 TPS63002也是这样。 请您从架构站解释,当电流限制超出所需输入电流时,TPS63900为什么会恢复,而在这种情况下,TPS63002保持在低电压1.6V,并且无法恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Marko 您好,

    它们将使用不同的偏置输出电压启动。  

    实际上,这不仅取决于设备,还取决于外部组件。 例如,您有足够大的输入电容,您也可以按预期启动,因为 UVLO 关闭不会被触发。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS63002达到电流限制后,需要输入多少电容才能恢复? 目前我有60 UF,即使在电流限制增加后,输出电压也保持在低水平,正如我之前所述。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在启动过程中未触发 UVLO-OFF (UVLO-OFF)之前,请加电。

    此外,您应该尽可能 缩短从电源到主板的电缆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陶,

    根据我现在的理解,整条线程的答案应该是输入电源和输入电容之间的电流,您需要能够在一段时间内处理峰值电流。 如果数据表中有浪涌电流的图解,这将非常有帮助,因为它与我处理过的其他设备相比相当高,除非它已经存在,我错过了它。 这将允许工程师在选择输入电容时进行正确的分析。 在我的案例和本例中,我必须达到300 UF 才能恢复,输入电源限值为200 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Marko 您好,

    浪涌电流不只依赖于设备,这有点复杂。

    就您的情况而言,我认为您最好能在输入到 EN 时有 RC 延迟,然后确保在输入设置就绪时设备开始切换。 启动期间触发 UVLO-OFF 的可能性也会大大降低。

    此致