This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54286:输出问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54286

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070049/tps54286-output-issue

部件号:TPS54286
“线程:测试”中讨论的其它部件,

尊敬的,

TPS54286PWPR 电路根据数据表设计,如图1所示,输入电压为19V;但5V 和12V 输出均错误,两者都仅为图2中的1.7V 输出; 12V 输出为无负载;5V 输出仅为轻负载 MCU 电源;

我测试的 FB1 =0.35V,FB2 =1.4V,正常情况下 FB1和 FB2应为0.8V。   

图1:

图2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库珀

    请提供 SW 和电感器电流的波形。

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SW1波形:

    电感器波形;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀,您好!

    感谢您的咨询。

    1.您是否已完成换用测试? 当您尝试使用另一台 TPS54286设备时,输出问题是否会再次出现?

    2.第二个波形电感器电流波形吗? 从捕获中,它显示的振幅为4.6V。 这是电压波形?

    3.什么是 Buck2 SW 波形和 VOUT 波形?

    3.请您将您的布局发送给我们以供审核? 您可以通过电子邮件 发送给我:lucia-gao@ti.com

    谢谢!

    巴西卢比

    卢西亚