This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2592HV:可能有44V-57V 输入至36V 2A 输出?

Guru**** 2516490 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36520, TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069799/lm2592hv-44v-57v-in-to-36v-2a-out-possible

部件号:LM2592HV
“线程”中讨论的其它部件:LMR36520TPS54561

是否可以有44V-57V 输入和36V 2A 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    建议将 LMR36520 用于此应用程序。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有库存...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已检查系统,TPS54561在系统中有一些库存,它也可以配置为36V 输出。

    谢谢