This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31503:PWRGD 行为

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070218/lmz31503-pwrgd-behavior

部件号:LMZ31503

在数据表中,有一条注释表明 PWRGD“在 VIN 大于1.0V 时处于已定义状态”(第24页)。 我们使用 PWRGD 通过将此信号连接到上拉电阻器和 BJT 来监控输出电压的状态。 我们的问题是,如果 VIN 小于1.0伏,我们的电路可能会错误地报告 PWRGD 过高,因为信号将处于未知状态,并且可能被外部电阻器拉升。 根据数据表,此信号也可能与另一个 LMZ31503禁止对耗材进行排序相关,但同样,如果第一个设备上的 VIN 小于1.0V,如何确保第二个耗材不会意外打开? 我们只是想更好地了解 PWRGD 的行为。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shane,

    您的理解是正确的。 PG 引脚必须保持在 VIN 范围内才能保持低电平。 但是,您的两个 LMZ31503应用程序没有问题。 两个 LMZ31503应具有相同的输入电压。 LMZ31503的第一个 PG 连接到 LMZ31503的第二个 INH/UVLO 引脚。  INH/UVLO 有一个内拉至 Vin 的位置。 当 VIN 消失时,PG 没有拉电压。

    希望这对我们有所帮助,

    谢谢,

    南希