This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170-Q1:[TPS40170QRGYRQ1] TPS40170QRGYRQ1与 TPS40170RGYR /有关特性差异的查询

Guru**** 2771055 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM25145, LM5146, LM5145, TPS40170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068301/tps40170-q1-tps40170qrgyrq1-tps40170qrgyrq1-vs-tps40170rgyr-inquiries-about-the-difference-in-characteristics

部件号:TPS40170-Q1
线程中讨论的其他部件:TPS40170LM25145LM5146LM5145

您好,TI 支持团队

由于现有产品的交付问题,客户目前正在审查替代产品。

已收到以下查询,并将与之联系。

1.工作温度

数据表中两种产品的温度规格不同。

-现有产品(TPS40170QRGYRQ1):TA

替代(TPS40170RGYR):TJ

问题

它是同一个晶片和封装吗?

工作温度差(指定)的原因是什么?

每个系统的工作温度规格是多少?

2. ESD 评级

-传统产品(TPS40170QRGYRQ1):HBM±750/ CDM±500

替代(TPS40170RGYR):HBM 2000/CDM 1000

问题

为什么替换产品的“-”面不能得到保证?

谢谢。

此致,

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,MJ,

    TPS40170的数据表推荐工作条件表给出了适用的工作接线温度范围,这两个部件的工作温度范围相同:-40至+125°C。

    对这两种产品都有理解(不应将其指定为单极)。

    注意:我们现在建议使用 LM25145/LM5145/LM5146控制器系列,而不是 TPS40170。 它具有相同的电压模式架构,但成本更低,性能更好。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蒂姆

    感谢您的回复。

    我对项目2的答案还有其他疑问。

    尽管 TPS40170RGYR 的处理额定值中没有对此进行描述,但在现实中,它是否可以被理解为+和-的范围?

    谢谢。

    此致,

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ,

    是的,这里可以理解+/-。 HBM 和 CDM 的最小值分别应为-2000V 和-500V。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蒂姆

    客户要求提供以下信息。

    我正在寻求帮助,因为数据表中缺少文字。

    请分享下表的相关信息。

     

    TPS40170-Q1

    TPS40170

    环境温度

     

     

    工作温度

     

     

    接线温度

     

     

    存储温度

     

     

    谢谢。

    此致,

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,MJ,

    此处仅适用工作接线温度和存储温度。 环境温度与耗电 IC 并不真正相关,因为接线在 J 到 A 热阻抗的基础上在环境温度之上工作。

    两个零件的结点温度范围为-40°C 至125°C,存储温度范围为-55°C 至150°C

    此外,我建议在此使用 LM5145控制器系列,因为它的成本更低,性能更优于 TPS40170。 LM5146 100V 版本实际上额定电流为150°C。

    此致,

    蒂姆