This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:反馈电阻器设置

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069954/tps53219a-feedback-resistor-setting

部件号:TPS53219A

您好,专家,

如果 反馈电阻器的 R2 (底部)超出10k 至20k 范围,我能知道这种风险或任何影响吗? 由于数据表如下所示,如果使用9.3k 或 R2的其他选项,客户将了解其影响。

此致,

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反馈中的电阻过大或过小会导致噪音问题或影响效率。   使用9.3kOhm 时,如果建议在10kOhm 到20kOhm 之间,则不会产生任何明显的后果。