请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS7B81-Q1 尊敬的电源管理团队:
我的客户正在为汽车开发 ADAS。 在设计中,他们使用我们的 TPS7B8133QDGNRQ1 ,并使用有限的电源。 客户正在匆忙制定其 MP 计划,您能否帮助我们找到一个类似(可更换)的部件/设备,缩短交货周期/供应充足,以满足他们的 MP 计划。
以下是该部件的一些详细技术要求:
。 输入电压范围:8~32V
。 下降:小于1V (如果超过1V,最小输入电压应更低)
。 最大电流:150mA
。 保护:过电流,欠压锁定
。 热阻:低于 RθJA 65°C/W
此致,