This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:当 VBUS 被视为不良来源时,REGN 关闭?

Guru**** 2544710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069290/bq25798-regn-off-when-vbus-considered-as-a-poor-source

部件号:BQ25798

大家好,在这个论坛上,似乎有很多人遇到了一个关于 BQ25798的问题(但尚未解决?)

在连接太阳能电池板的情况下,当太阳能电池板突然从阴影变为光时: BQ25798正常,充电正常。

当太阳能电池板从阴影缓慢地变为光线时,或者如果选择,BQ25798不能进行星型充电:REGN 关闭! 部件加热缓慢。

 即使在经过7分钟的不良放射源认证后,BQ25978也不会开始充电。

请帮帮我们。

此致,

奥利维耶  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Olivier:

    请描述您要在哪些太阳条件下测试这种情况? 根据阳光(以及太阳升起的情况),可能需要经过7分钟计时器的多次迭代,然后太阳能电池板才被认定为不是一个不良的来源。 如果您等待更长时间会发生什么情况? 拉动 I_POORSRC 以退出不良源时,VBUS 必须高于 V_POORSRC。 此外,VBUS 必须低于 VBUS_OVP。 发生这种情况时,VBUS 电压是多少?

    此外,如果仅存在电池,REGN LDO 将保持关闭状态以减少静态电流。

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迈克:

    非常感谢您的回答。

    例如,今天上午的太阳状况是:从晚上到多云的早晨,然后是阳光明媚的日子。  

    当太阳在太阳能电池板上发光时,VBus=20V,而 Regn 停留在0伏时,永远不要充电。

    在此配置中(REGn=0和 VBus=20V,充电从不开始),3条备注:

    如果我将太阳能电池板放在阴凉处,然后突然点亮,BQ25798 将开始正常充电

    (硅烷)如果我拔下并重新插上太阳能电池板:BQ 开始充电。

    -如果我摆动太阳能电池板(在阴影/照明之间),BQ 将进入阻塞的配置。  

    此致,

    奥利维耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Olivier:

    如果设备被识别为不良来源,它将等待7分钟再试。 如果设备在7分钟后未能通过不良源检测,则需要另外7分钟。

    另请参阅以下内容:“在源代码鉴定尝试失败之间的7分钟中间时间,主机可能会设置 EN_Hiz =0,以强制立即重试源代码鉴定失败。 插入适配器后,EN_Hiz 位将自动清除,因此,循环使用适配器也将强制立即重试较差的源代码限定。”

    对于您的三种情况,可能会发生以下情况:

    1.您通过了较差的源检测,因此它开始工作

    2.拔下适配器插头并重新插入适配器后,会重新启动较差的源检测。

    3.您可能没有在正确的时间点亮面板以通过劣质源检测。

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。