This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:确定 BMTl BMTh 的比率

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070248/ucc256404-determining-the-ratio-of-bmtl-bmth

部件号:UCC256404

您好,

我们正在使用 UCC256404并尝试计算突发模式值。

从数据表中 ,我们得出了将 Rl/SS1的值为390k,将 Rl/SS2的值为180k。  我们使用 选项6通过选择正确的 BW 引脚电阻器来确定 BMTl:BMTh 的比率。

基于这两个电阻器, 我们 获得了 Vbmt_h = 0.491V 和 Vbmt_l = 0.295V 的脉冲阈值电压。

我们的问题是 应该选择什么 Rl/SS3电阻器来确保转换器仅在禁用 PFC_ON 时进入脉冲模式。  我们是否可以使用任何计算来实现这一目的?

谢谢你,Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith,

    当 PFC 关闭时,您希望在突发模式下运行 LLC 转换器。 我的理解是否正确?

    当禁用 PFC 且为您的设计启用 PFC 时,您能否向我发送共振感应器电流 RMS 值(Vmin 和 Vmax)?  

    我应该能够在你给我发送这些值后回答你的问题。

    此致

    曼尼甘塔