请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC256404 您好,
我们正在使用 UCC256404并尝试计算突发模式值。
从数据表中 ,我们得出了将 Rl/SS1的值为390k,将 Rl/SS2的值为180k。 我们使用 选项6通过选择正确的 BW 引脚电阻器来确定 BMTl:BMTh 的比率。
基于这两个电阻器, 我们 获得了 Vbmt_h = 0.491V 和 Vbmt_l = 0.295V 的脉冲阈值电压。
我们的问题是 应该选择什么 Rl/SS3电阻器来确保转换器仅在禁用 PFC_ON 时进入脉冲模式。 我们是否可以使用任何计算来实现这一目的?
谢谢你,Keith