This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:TPS74401

Guru**** 2515880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070245/tps74401-tps74401

部件号:TPS74401
“线程:测试”中讨论的其它部件

该电路在我们的产品中工作正常。 在最近的批量生产中,我们看到了几个电路板上的不同行为。 (100个中有4个)

在正常情况下,其在所有板上的工作正常,负载电流约为1.5安培

当输出负载增加(接近20%)时,在某些主板上,输出平均值降至接近零伏。 输出还显示渗水。 电路和波形范围已连接。 原因可能是什么?

e2e.ti.com/.../Regulator.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jinto,

    波形看起来就像是设备进入热关机状态,然后尝试重新打开。 如果负载电流仍为1.5A * 1.2 = 1.8A,则由于输出电压以0V 开始,在这种情况下耗散的功率最初将为1.8A * 1.5V = 2.7W。 这并不能很好地解释 LDO 输出如何下降到0V,因为在正常调节期间,使用1.8A 时,耗散功率为1.8A *(1.5V - 1.018V)= 0.868W,该部件可以支持该输出。  

    此测试期间的环境温度是多少?

    一旦出现这种情况,您是否能够测量 LDO 输入电流? 如果您能够测量输入电流,您能否尝试拍摄一个示波器图像,显示输入电流上升以及输出电压下降到0伏的时刻?

    此致,

    尼克