This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40z80充电电流设置-仅适用于智能充电器?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069480/bq40z80-bq40z80-charging-current-settings---for-smart-chargers-only

部件号:BQ40Z80

BQ40Z80配置中有许多与每个条件下的充电电流相关的设置。  

例如,根据温度,有温度范围与相关的低,中和高充电电流。  (高级充电算法)。  但是,我看不到 BMS 如何调整充电电流。  BMS 中没有硬件(我的电路与 BQ40Z80 EVM 基本相同),这些硬件可以改变输入的充电电流,除了可以切换到预充电 FET 的选项外,该选项基于串联电阻限制充电电流。

BMS 是否会通过 SMBus 将请求的充电电流传递给智能充电器?  如果没有,不同的充电电流设置的用途是什么?

我尝试将标准温度充电的充电电流设置为小于充电器设置的值(基本上只是恒定电流/恒压电源)。  这只会导致 FET (CHG 和 DSG)反复打开和关闭,因为充电电流超过设定的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼尔,

    你在这里说的是正确的。 仪表可以向智能充电器(或主机控制器)报告这些参数和其他有用信息,以便使用更高级的充电技术。 仪表本身只能在超过参数时测量和切换 FET;如您所述。 这些参数可能仍对您作为安全机制有一些用处,但充电器无法利用它们。  

    如果 您有兴趣阅读更多内容,请阅读以下文档。  

    谢谢,

    亚历克斯·M.