This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78:非复杂 TPS7A78xx 变体

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069962/tps7a78-the-non-complet-tps7a78xx-variant

部件号:TPS7A78

朋友们,你好,

我已经对 高压-交流/直流(110/230V 交流->3V 直流)转换的新概念进行了实验,请访问> https://www.researchgate.net/publication/357877607_The_Inductor-less_line_supply_for_MCU_-realizations

MZ 问题让 TI 拥有一个像 TPS7A78xx 这样的 IC,它没有输入电压为14-15V<的输入级或两级飞帽转换器

此致

兹比诺布鲁德尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,兹别,

    其他人可能能够评论一个只有4:1 CP + LDO 的部件的可用性,但关于您的第二个问题,您可以在整个温度下连续操作 SC_In 针脚,直至17V。 VUVLO_SCIN 在数据表第6页上引用了这一点。 如果 以27C 或更高的电压起动,14-15V 也应起作用。

    用低至20V 的高压分流调节器替换输入电压降的原因是什么? 是成本,领域吗? 它将消耗更多的直流电源并降低效率。

    此外,您是否要求不要使用由成本,大小,磁干扰抗扰性或其他因素驱动的电感器?

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,兹别,  

    是的,我们还有其他可行的选择和部件。 工作电流是多少? 根据功耗的大小,我们建议使用一些不同的解决方案。

    谢谢,  

    麦克基拉