This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:支持100%占空比

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222-Q1, UCC21222
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069450/ucc21222-q1-support-100-duty-cycle

部件号:UCC21222-Q1
“线程”中讨论的其它部件: UCC21222

大家好,团队

我的客户希望在降压拓扑中使用 UCC21222-Q1。 我在数据表中看到,每个通道都可以是独立的控制器。  请问 UCC21222是否支持100%占空比?

谢谢,

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯卡莱特,您好!

    要确定此设备是否支持100%占空比,将取决于设计的其他详细信息:

    • 高侧和低侧是否都需要支持100%占空比?
      • 您能否提供有关这一100%占空比操作的更多详细信息?
    • 高压侧和低压侧是否都有自己的隔离偏压电源,或者是否使用引导电路?

    如果有任何问题,请告诉我们。

    此致,

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好!  

    -降压电路输入电压接近输出,因此我认为 只有高压侧需要100%的周期,

    -客户可以使用隔离偏置电源。 自引导电路无法达到100%,因为需要时间为保护罩充电,对吗?

    谢谢,

    斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,斯卡尔特,

    没错。 我们需要计算它,但除非它达到几百毫秒或更长时间的高水平,否则引导程序应该起作用。  

    他们是否遇到了现有电路的问题,或者只是在设计新的电路上工作?

    此致,

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Don,

    感谢您的快速回复。 这是一种新设计。 客户需要一个输入电压约为14V 且输出约为12V 的降压电路,因为输入和输出都有变化,在最坏的情况下,客户正在考虑100%的负荷,而输入与输出非常接近。 客户需要双通道 ISO 驱动器,因为控制在不同的 GND 上。  

    谢谢,

    斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯卡莱特,您好!

    如果使用隔离偏置耗材而不是引导带,UCC21222可以支持100%占空比。  

    此致,

    克里斯蒂安