请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ40Z80 “线程:EV2400”中讨论的其它部件
您好,
我正在尝试从智能电池发送重置命令。
通过查看 TRM,我发现 重置命令由地址0xb (17decc)+ 0x44 + 0x41 00组成,但如果我在示波器上查看 BQMS + EV2400发送的格式,则为0xb + 0x44 +0x02 0x41 00 22
第一个0x02和最后一个22的功能是什么?
请告诉我,
谢谢,
法布里西奥。