This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:DFEOFF 和 bq76952的 CFEOFF MOS 速度和打开速度

Guru**** 2579065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069311/bq76952-turn-off-and-turn-on-mos-speed-of-dfeoff-and-cfeoff-of-bq76952

部件号:BQ76952

 尊敬的 TI 工程师,

       我发现使用 DEFOFF 和 CEFOFF 控制 MOS 切换速度不是固定的,有时是十毫秒,有时是几百毫秒。 是否有任何设置可以控制此速度。

      谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    BQ76952的 CFETOFF 和 DFETOFF 具有可变延迟。  请参阅技术参考手册表6-9中的条目。  为了减少延迟,请勿使用睡眠模式,但延迟 可能仍长达250毫秒,具体取决于零件的时间线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,WM5295,

         您是否可以通过任何方式降低切换速度? 250毫秒对我来说太长了。

         谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更快的方式让主机发出指令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    从 CFETOFF 关闭,DFETOFF 速度很快,通常在美国范围内。  但是,开机速度很慢,它发生在250毫秒的标称时间线上,因此延迟可能高达250毫秒。