This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:用于控制哑循环的 PWM

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067191/drv103-pwm-to-control-dutycycle

部件号:DRV103

大家好,

在我们的应用中 ,我们希望使用微控制器控制 DRV103的二元周期,但它没有 DAC。 是否可以使用低通滤波 PWM 信号驱动它? 此外: 如果高交换 GPIO 必须吸收电流,是否会导致问题?

我这样做是为了绕过这个想法:  

https://falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgoqoQFMBaMMAKAEsQAWQz8FPLjxBoBVGPEhgMeBCwBOg3iMXC8okNlzwWAJWEolnKmEJUDY4TTjhohJGFtJj8-YarY0wo1GQSWAYw1PcyCzNR8HCSjosEZybGhiSANOMDxTbmxCMAQnWEkWAHdQ1QFuJXDIIpKQ8uF8KBYAcxV+MqEPCyqWzmJCPjK+8FMfKuLe-rB+FSnRFgAHGu86tvBRlgB7ZBAhKiNiATyIZy2UHd5jBByEcjyJMjtCFHtLM+wWbAEzgDEIJ18QEwQAARACuABcAJ4AHQAzgBhSH+AA2dA+AmwIF+EQkvnggIgOjosLYsPBAEMAHb+NFAA

电阻器的计算几乎跨越整个 DRV103占空比范围,控制占空比在0到100%之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis,

    只要是稳定的直流电压,DRV103占空比调节引脚将接受模拟信号,而不管其产生的方式如何。 PWMing 不建议使用销钉。 您能否澄清第二个问题?

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis,

    由于你在两周内没有回应,我将结束这条线程。 如果您对此主题有更多问题,请创建新主题。

    此致,

    Kalin Burnside