This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100EVM-001:最小电压

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100EVM-001, BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069472/bq33100evm-001-minimum-voltage

部件号:BQ33100EVM-001
“线程: BQ33100”中讨论的其它部件

你好

我正在寻找 Eatons XT3585-3R0567-R 555系列法拉电容器的平衡和充电2。 最大单个电容器电压为3V,ESR 2.6米欧姆,泄漏电流1.30 mA。 要使用的电源输出为 5.060伏,最大为3安  BQ33100EVM-001是否能够用此电源为电容器充电并平衡电容器? 为 BQ33100EVM-001供电所需的最小电压安培数是多少?

谢谢你,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塔玛尔您好,

    EVM 没有随附充电器,它仅用于监控和平衡电容器。 您可以在数据表上看到 BQ33100所需的电压和电流,正常情况下电源电流为660uA,电压必须为最小值3.8 V。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒