This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:产品问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068231/bq40z50-product-issue

部件号:BQ40Z50
“线程”中讨论的其它部件:GPCRBGPCCHEM

大家好,团队

当前蓄电池电压正在使用 BMS G6.0bq40z50,我的客户看到突然放电的问题,但我没有看到异常的蓄电池电压和异常的蓄电池电压。

请检查随附的文件,为我的客户提供一些建议,谢谢。

e2e.ti.com/.../BMSG60-bq40z50-abnormal-BT_5F00_0107.loge2e.ti.com/.../BMSG60-bq40z50-BT-Test-0107.xlsxe2e.ti.com/.../BMS_2D00_G60-bq40z50-Data-memory.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason,

    您能解释问题吗? 电流和电压看起来正常,您是否指的是 RSOC 值? 您可能需要将负载选择更改为更保守的设置,如果负载非常可变,有时设置需要从默认值更改。 尝试使用上一次平均电流或最大平均 I 运行。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    我是 Jason 的客户。 我们的问题是 RSOC 值为何从60%降至1%。

     电流和电压看起来正常,

    答:我认为是这样。 所以我不知道发生了什么? 我们需要向客户反馈根本原因。

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tin,

    您的放电周期是否总是具有如此高的电流? 如果是,您应该能够使用负载选择 Max Avg I Last Run (最大平均 I 上次运行时间),否则,如果负载可能有显著变化,我建议在放电期间使用平均电流。 由于 FCC 由于高放电率而没有更新更低的电流,因此仪表在放电开始时预期电流会更低。 如果仪表预期放电率更高,跳转极很可能会降低。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    理解。

    如果我们将负载选择从7更改为4,电池是否需要重新记忆?

    此外,有多少种情况会导致 RSOC 下降? 请告诉我们。

    让我有时间更改数据存储器。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="493027" url="~ë/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1068231/bq40z50-product-issue/3956337#3956337"](从7到4个月)

    从7到3。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tin,

    请记录测试数据。

    RSOC 可能跳过的原因有很多,因此无法列出它们。 最常见的问题是使用错误的内存 ID,未完成学习周期,未使用 GPCRB 工具的低温排放以及脉冲负载(通常需要微调才能获得更好的测量)。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    我们已经学完了,使用 GPCRB 工具可以获得 最接近的 chem ID,但我们选择了“Max Avg I Last Run”(平均上次跑步时间最大值)以了解它。  如果我们更改为“平均电流”或“最大平均 I 上次运行”负载。 我们是否需要再次学习电池?

    请记录测试数据。

    答:好的,我们将更改为 “平均电流”或“最大平均 I 上次运行”加载,并记录测试数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tin,

    GPCRB 用于对 RB 表进行冷温度调整。 GPCCHEM 工具用于查找最佳匹配的 chem ID。

    切换负载选择选项时,他们无需在电池上运行新的记忆周期。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒