This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22992:并行负载开关配置-防止主体二极管反向电流

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22917, TPS22916, TPS22948
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070161/tps22992-parallel-load-switch-configuration---prevent-body-diode-reverse-current

部件号:TPS22992
“线程”中讨论的其它部件:TPS22917TPS22916TPS22948

大家好,团队

如何配置具有通用输出的并行负载开关以消除倒档体二极管电流问题?

  • 我们是否有另一台设备可以用身体二极管解决此问题?
  • 关于布局的其他建议吗?

请在下面找到配置的示例方框图。  

问题在于,当另一个输入关闭时,Vin 1或2正在提供电流。 然后,身体二极管将饱和并输出第二个输入信号。  

KR,

卢卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好卢卡斯,

    为了使用负载开关为 mux 供电,您需要使用具有反向电流保护的设备,如 TPS22916,TPS22917,TPS22948等。我已将下面的产品文件夹与 RCP 设备过滤器链接。  

    反向电流保护有两种类型。 一种类型始终处于启用状态,另一种类型在设备禁用时处于启用状态(对于活动的高电平设备,在针脚低位)。 提供的第二个链接将更详细地解释如何使用负载开关为 mux 供电。  

    加载交换机产品文件夹

    使用负载开关进行电源多路复用 

    此致,

    Kalin Burnside