This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460-Q1:热管理

Guru**** 2392075 points
Other Parts Discussed in Thread: LM62460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069756/lm62460-q1-thermal-management

部件号:LM62460-Q1
“线程:LM62460”中讨论的其它部件

尊敬的 TI:

我正在研究基于 LM62460的转换器的散热设计,我对 IC 的散热属性有一些疑问。

RthJB 在数据表和布局一章中提供:“此设备的封装通过所有引脚散热”。  这意味着对我来说,所有引脚都具有相同的热传导属性(从连接板路径的角度看),没有人像暴露的电极那样直接连接到芯片上。 是真的,可以将所有引脚计算为等温“面积”吗? 如果没有,那么开关针脚的热阻是否比开关针更好?

我想使用高电流引脚(VIN,GND)从 IC 导热,类似于数据表中的示例布局。 但这个例子对我来说有点奇怪,因为 VIN 多边形在顶层被最小化。 如果它们与 GND 引脚具有相同的热属性,则应使用更大的 VIN 多边形将热量散布在顶层,而不是较薄的内层。  

总结我的问题:是否有任何引脚与该芯片热连接? VIN 或接地引脚的热传导/电阻更佳?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我建议使用 EVM 热电阻(21.6 C/W),这是在 EVM 上实际测量的值。 使用21.6C/W 假设 PCB 布局与 EVM 布局和层叠相似。  

    建议使用未损坏的 GND 平面进行热流。 有关 接地和热考虑的更多信息,请参阅数据表中的第11.1.1节。 通常,最好使用较大的 VIN 铜基准面来降低整个轨迹的寄生电感和电压降,以最大限度地提高效率。  

    大 VIN 和大 GND 平面以及足够的视频连接到系统 GND 平面将有助于散热设备。

    有关 EVM 的布局示例,请参阅图11-2。  

    此致,

    吉米