This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ61460EVM:EMI PI 滤波器设计

Guru**** 2693365 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ61460EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069888/lmq61460evm-emi-pi-filter-design

部件号:LMQ61460EVM

在 EVM 的用户指南中,下面是一个 PI 筛选器设计。我们想知道如何选择 R/C 值并设计 PI 筛选器以通过 CISPR EMI 条件。 如果您能分享计算过程,那将会很好。谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    借助现有的 LMQ61460EVM PCB 布局和 EMI 滤波器设计,应用程序应通过 CISPR 25,如数据表中的 EMI 结果所示(图10-46和图10-54)。  

    有关如何选择 R/C 阻尼值的详细信息,请参阅以下应用手册(第4.4节:阻尼电容器)。

    此致,

    吉米