This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064A:用于信封跟踪解决方案的 DAC 输出

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A, UCD3138, UCD3138064A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069503/ucd3138064a-dac-output-for-envelop-tracking-solution

部件号:UCD3138064A
“线程”中讨论的其它部件:UCD3138,UCD3138A

各位电力公司的同事:

我正在研究 UCD3138变体,看看它是否可以为5G 基站实施功率放大器封套跟踪。  我阅读了以下两篇文章:  

-DAC 输出的输出限值  

https://www.ti.com/lit/an/snva802/snva802.pdf?ts=1641392717675&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Denvelope%2Btracking%2526nr%253D578

 PWM 的输出限流  

https://www.ti.com/tool/PMP21697?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=refdesign

DCDC 可与 UCD3138或离散降压一起实施。 无论 DCDC 阶段是什么,我想 UCD3138都可以用于 Vout 限值。 我认为用于电压容限的 PWM 输出可以通过 DPWM 端口来完成,根据我的了解,UCD3138不提供 DAC 输出。 请问数据表中“交流输出”的含义是什么? 我找不到任何细节。

由于5T 的 ET 需要非常快的 Vout 瞬态稳定时间(客户目前的目标是<1us),我认为 UCD3138064A 支持 SPI (高达25MHz),而 UCD3138A 仅支持 I2C (高达400kHz)。

您还能建议 TI 是否具有 ET 解决方案或与 UCD3138类似的应用? 您能否分享您对这一概念是否可行的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD 有一个内部6位 eADC (错误 ADC),用于为补偿滤波器提供输入。  它有一个内部 DAC 作为 eADC 的两个输入之一,eADC 输出是 DAC 值和电源值之间的差值,通常是输出电压或输出电流。  因此,可以在固件中轻松地执行输出限值,也可以使用 ADC 跟踪外部信号并使用它来设置 DAC。   

    我们已经研究过信封跟踪,但尚未找到解决方案。  在 UCD 上开发信封跟踪并非易事。  它的数字滤波器可以支持大约2 MHz 的计算速率,这可能足够快,也可能不够快,具体取决于您的要求。  eADC 的动态范围有限,因此其64 ns 的转换速度是经济实惠的。  它有6位可编程为1,2,4和8 mV 的分辨率。  在8 mV 设置下,范围为+-256 mV。  DAC 的范围为1.6伏。  因此,信封追踪功能取决于您的规格。  我不知道它是否不可行,但它可能与微不足道的事情相去甚远。