This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113:如何将 VDD 和 HS 引脚与 BGA 封装连接

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5113, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068383/lm5113-how-to-connect-vdd-and-hs-pin-with-bga-package

部件号:LM5113
线程中讨论的其他部件: LMG1205

大家好,团队

我在 LM5113中有一个客户设计,并混淆了如何连接 VDD 和 HS 引脚。

VDD 和 HS 有两个引脚,如果它们打开另一个引脚,或者它们可以短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Len,

    感谢您的帮助!

    ---

    是的,主板上的相应针脚应短路。  下面是 LMG1205 EVM 的布局示例。  LMG1205与 LM5113的引脚对引脚。  不建议将 LM5113用于新设计,我建议推动客户使用我们的新设备(LMG1205)

    此布局示例位于 LMG1205 EVM 页面上的 Altium 文件中(以及 PDF 格式提供的 PCB 图层)。  您可以在此处看到 SW 节点通过多个 vias 连接,并且 VDD 在顶层短接在一起。

    -----

    这两个数据表还提供了一些布局建议:

    我希望这能有所帮助!

    ---

    如果我回答了您的问题,请按绿色按钮;否则,请随时跟进!

    谢谢!

    亚伦·格格里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    感谢你的回复。

    另一个问题是,为什么   不推荐 LM5113用于新设计? 有什么问题吗? 还是需要注意?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    这两个部件号有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们的专家目前已不在办公室,但将在未来几天内与您联系。 感谢您的耐心等待。

    此致,

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Len,

    感谢您的提问!  LM5113 不推荐用于新设计,因为它是一款较旧的器件,具有新的引脚到引脚替换件 LMG1205。  (确保使用正确的包装)

    大多数规格非常相似或相同。  推动数据 表的电流保持不变等。浏览数据表/比较数据表应该是一个坚实的开端。

    ---

    我希望这能有所帮助!  您可以随时跟进其他问题!

    谢谢,

    亚伦·格格里希