This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:无输出问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, TL431, TPS23753AEVM-001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068315/tps23753a-no-output-issue

部件号:TPS23753A
“线程”中讨论的其它部件: 测试TL431TPS23753,PMP8896

您好,Team,

我们的客户在 TPS23753A 上遇到设计问题。
他多次审查了这种设计,但仍然无法找到其设计无法获得输出的原因。
由于他没有公司电子邮件,他无法发布
我认为您在这款设备上拥有更多的设计经验和应用体验。
您是否可以花时间确认此设计审查?

他的设计基于我们的评估板设计。
www.ti.com/.../slvu315a.pdf -001

附件:
1. PDF 示意图文件。
2.阿列戈 PCB 文件(我将通过电子邮件与您分享)
TPS23753A 的每个引脚上测得的波纹

测试流程:
1.通过 J1端子向板卡提供12V 直流电源,V1.1板变压器的次级电源无输出。

在这一设计变化之前,电路板工作正常,V1.1添加了 RCD 电路(R830,C339,D182),在前一版本 MOSFET 的 DS 端添加了 RC 吸收电路(R4,C9),
更改后,主板不工作。

3.为了在调试过程中方便测试,我将主级和辅助级的接地短路在一起(C1短路,电阻器为0欧姆)

4. TL431确认封装正确,变压器和 FET 符合官方建议。

e2e.ti.com/.../7624.TPS23753A.pdf

e2e.ti.com/.../TPS23753_155F1A81E26C625FFE56_.zip

非常感谢。
此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,  

    J1输入连接器位于主侧。 在 TPS23753AEVM-001中,适配器电压连接到辅助端。  

    为了使12伏适配器在主侧工作,DCDC 需要宽输入电压。 这意味着它可以接受12V 至57V 的输入。 TPS23753AEVM-001不是为此而设计的。 因此,这是预期的行为。  

    此外,我注意到输出为5V。 我们通常建议使用同步回扫,而不是用于5V 输出的二极管回扫。 我会推荐 PMP8896。  

    如果您有任何疑问,请告诉我。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    感谢您的建议。

    客户发现将 MOS-FET 安装在错误针脚上的问题。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,弗兰克,  

    感谢您的确认。 设计适用于 Wide-Vin,这一点很有趣。 很高兴客户能解决这个问题。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)