This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24130:通过电源路径管理为电池充电

Guru**** 2811705 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24130, BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070042/bq24130-battery-charging-with-power-path-management

部件号:BQ24130
“线程: BQ24133”中讨论的其它部件

大家好,

我正尝试使用 BQ24130设计独立(可设置的) 2S/3S 充电电路(具有电源路径管理功能)。 我只检查了数据表以找到以下应用原理图。

我想知道我在哪里连接了 PMOS 的门端子(Q3,Q4和 Q6标记为红色),以便我可以根据自己的要求进行电路连接。 请帮帮我。  

请提前感谢。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉贾斯

    BQ24130 ACFET 和 BATFET 旨在由主机处理器的 GPIO 引脚控制,因此 BQ24130没有用于控制这些 FET 的输出引脚。  我建议更改为 BQ24133。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jeff,

    已理解。 将更改为建议的 IC。 非常感谢。