This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq29312:他们是否可以将其用作 bq29312A 的替代产品?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29312, BQ29312A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069849/bq29312-can-they-use-it-as-an-alternate-to-bq29312a

部件号:bq29312

您好,

你好。

我们的客户希望了解 bq29312和 bq29312A 之间的区别。

此外,他们想知道是否可以使用 BQ29312PWR 作为 BQ29312APWR 的替代。

谢谢你。


此致,

塞德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cedrick,

    比较 bq29312A 和 bq29312 文档中解释了两者之间的差异。 基本上,bq29312A 可以提高 ESD 性能,除此之外,它们是相同的。

    因此,他们应该能够使用  BQ29312PWR 作为 BQ29312APWR 的替代产品。 如果它们是相同的包装。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门