This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120F3A:MR 功能

Guru**** 2616395 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069499/bq25120f3a-mr-function

部件号:BQ25120F3A
“线程:BQ25120”中讨论的其它部件

您好,

数据表是否解释了 MR 功能的详细信息?

我已阅读“9.3.23手动复位计时器和复位输出(MR 和复位)”,但无法理解时间序列。

如果我将 MR 引脚拉低,它将进入 Hi-Z 模式,对吗?

如何退出  Hi-Z 模式?

需要设置任何寄存器或拔出什么引脚来激活 BQ25120?  将 MR 引脚拉至低位后,我无法对 BQ25120使用 I2C 命令。

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    您只能在电池上设置/CD 针脚低以进入 HiZ 模式。 /MR 引脚仅用于按钮功能。  

    要退出 HiZ 模式,您需要驱动/CD 针脚高或 VIN 已插入。 此后,I2C 处于活动状态。  

    下面是一份文档,其中也有有关此设备的常见问题,您可能会发现这些问题非常有用。  

    www.ti.com/.../sluaah8.pdf  

    此致,

    Gautham