This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1 FCC 未℃更新,在低温-10 ̊ C 时,RSOC 从6更改为0

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ28Z610-R1, BQSTUDIO, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067563/bq28z610-r1-bq28z610-r1-fcc-not-update-and-rsoc-change-from-6-to-0-at-low-temperature--10

部件号:BQ28Z610-R1
“线程”中讨论的其它部件:BQ28Z610,测试BQSTUDIOGPCRB

大家好,团队

我们有一个带有 BQ28Z610的电池组,我们已经完成了学习周期和黄金成像(Srec 文件)。

我们希望将气压计从 BQ28Z610更改为 BQ28Z610-R1,但我们不想再学习电池。

因此,请复制 BQ28Z610的所有参数(包括 Ra 表)并填写到 BQ28Z610-R1,然后导出 srec 文件。  

 ℃, ℃在低温度-10 ̊ C 时,FCC 不会在充电开始,放电开始和温度变化超过5 ̊ C 时更新,而 RSOC 从6更改为0。 我不知道原因。请给我一些建议,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真正的 FCC 可以 在充电开始,放电开始 和温度变化超过5℃时进行更新,但 过滤后的 FCC 不能从25℃更新到-10℃。

    对于 BQ28Z610-R1,RELED_JumpOk 是否应设置为=1?

    但其他一些产品是相同的产品组(Smooth =1,elet_JumpOk=0),但过滤后的 FCC 没有问题。

    如果启用平滑,过滤后的 FCC 将更新:
    *完全重置后
    *充电:
    ——持续
    *放松:
    -如果  RCJumpOk =1且温度变化> DODatEOCTempDelta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,RAN,

    真正的 FCC 和过滤的 FCC 将在不同的时间发生变化。 真实 FCC 应在 TRM 中指定的所有条件下更新。 滤波后的 FCC 将根据平滑算法变化,以防止在 RSOC 发生跳跃。 您的 IT 配置参数取决于您对应用程序的需求。 您可以从测试中共享 bqStudio 日志和.gg 文件吗?

    您是如何将数据从 BQ28z610移至 BQ28z610-R1的?

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt Keller,

    感谢您的支持,请参见附件 bqstudio 日志和.gg 文件。

    e2e.ti.com/.../BQ28Z610_2D00_R1-LOG.rar

    e2e.ti.com/.../4276.BQ28Z610_2D00_R1.gg.csv

    下面是将数据从 BQ28z610移至 BQ28z610-R1的方法

    1.将 默认 的 BQ28Z610-R1 .gg 文件作为.txt 文件打开,手动将相同的设置从  gg 文件(BQ28Z610)输入 到默认 的 BQ28Z610-R1 .gg 文件,获取新的 BQ28Z610-R1 .gg 文件 

    2.程序 bq28z610R1_v1_01_build_29.srec,将新的 GPCRB 文件导入到  BQ28Z610-R1 电池 组。

    3.将 新 的 BQ28Z610-R1 .gg 文件导入 BQ28Z610-R1 电池组。

    4.没有黄金学习并导出新的 BQ28Z610-R1 srec 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,RAN,

    这一过程应该很好,我们只是想通过上传错误地址中的信息来避免损坏供应商直送。

    一切都是日志,配置对我来说还可以。 在极低温度下,在端接电压附近有一些 RSOC 下降是很常见的,您可以使用 GPCRB 工具来帮助解决您使用过的问题。 真正的 FCC 在您提到的所有方面都在正常更新。 过滤后的 FCC 不会反映所有更新条件,因为它经过过滤以防止在 RSOC 发生跳转。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wyatt Keller,

    你是说我的 GPCRB 不是很好?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,RAN,

    GPCRB 工具将帮助实现重大跳跃,在极端温度下,很难将 RSOC 跳跃减少到零。 您可以尝试编辑负载选择以更好地匹配放电条件,如果将负载选择= 1或3等设置为更保守的设置,则在低温和正常温度下可能会有所帮助。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wyatt Keller,

    我尝试更改 负载选择= 3并运行另一个周期,RSOC 在-10℃。时从8跳到0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,RAN,

    在温度如此低的情况下,很难降低 RSOC 跳转,确保 GPCRB 工具的温度读数尽可能接近您的实际应用,热敏电阻应尽可能接近电池,这是降低跳转的最佳选择。 如果它仍在使用不同的负载选择选项跳转,则它与 RA/RB 表相关,模拟方法将不起作用。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒