This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:擦除 UCD NVRAM 以使其恢复出厂状态

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068998/ucd90320-erasing-the-ucd-nvram-to-bring-it-back-to-factory-state

部件号:UCD90320

您好,

我们希望验证我们是否可以使用主板的系统内编程从数据闪存脚本中编程空白 UCD90320。 我们唯一的原型主板已经通过 Fusion Dongle 对其 UCD90320s 进行了编程。 是否有方法擦除 UCD 上的 NVM 以使其恢复出厂状态?

谢谢,

泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以从 GUI 中删除此项

    tool->清除配置。

    请注意,一旦清除了配置,您的系统可能无法正常工作,因为 UCD90320控制的所有滑轨都停止工作。

    此致

    宜和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 我们会尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,这可以清空 UCD90320。 如果没有 Fusion GUI 和加密狗,是否有办法实现相同的结果? 这是我们可以从系统 I2C 主微控制器发出 I2C 命令吗? 您能否提供 I2C 命令来清空设备,就像使用工具->清除配置一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们不会向客户推荐这种方法。  

    如果 UCD90320为黑色,则由于所有电源滑轨均已关闭,系统将停止工作。

    此致

    宜和