This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:采用 ACFET 的 CGD 和 CGS 的 BQ24780S 设计比

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069527/bq24780s-the-bq24780s-design-ratio-on-cgd-and-cgs-with-acfet

部件号:BQ24780S
“线程:测试”中讨论的其它部件

你(们)好  

根据数据表,有一节讨论 ACFET,

'要在 ACFET 接通期间限制适配器浪涌电流,必须 按照指南小心选择 ACFET 的 CGS 和 CGD 外部电容器,

 有一条特定的规则,即 CGS 应×或高于 CGD,以避免在适配器热插拔期间 ACFET 错误打开”

 有一个问题需要澄清,

基于 TI EVM 原理图,CDG 为1nF,CGD 为0.47uF。

但是,所有 MOSFET 都有自电容器(CISS,Corr. CRSS),如果我的 MOSFET 解决方案的特性 CGD 更大,而外部 CGD 的容量容差更大。

在这种情况下,1nf 可能增加到2nf,因此 CGD / CGS 的比率将低于40X。  

如果我们卸载 C12并将 C13保持在47nF 上以避免第二个源容差过大 ,并考虑 MOSFET CGD 本身的比率,该怎么办。

未安装的 C12是否会与设计不协调?  (我们将确保峰值电流也能满足 MOSFET 本身的 SOA 区域。)

谢谢你。

文斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vince,

    你可以 带走 C12。 如果您想尝试不同的配置,我建议您在该处保留空白区域。

    无论您做什么,建议在验证阶段彻底测试设计。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”