“线程:测试”中讨论的其它部件
你(们)好
根据数据表,有一节讨论 ACFET,
'要在 ACFET 接通期间限制适配器浪涌电流,必须 按照指南小心选择 ACFET 的 CGS 和 CGD 外部电容器,
有一条特定的规则,即 CGS 应×或高于 CGD,以避免在适配器热插拔期间 ACFET 错误打开”
有一个问题需要澄清,
基于 TI EVM 原理图,CDG 为1nF,CGD 为0.47uF。
但是,所有 MOSFET 都有自电容器(CISS,Corr. CRSS),如果我的 MOSFET 解决方案的特性 CGD 更大,而外部 CGD 的容量容差更大。
在这种情况下,1nf 可能增加到2nf,因此 CGD / CGS 的比率将低于40X。
如果我们卸载 C12并将 C13保持在47nF 上以避免第二个源容差过大 ,并考虑 MOSFET CGD 本身的比率,该怎么办。
未安装的 C12是否会与设计不协调? (我们将确保峰值电流也能满足 MOSFET 本身的 SOA 区域。)


谢谢你。
文斯