This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:如何了解 BQ28Z610-R1 PF 状态和 AFE regs

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068906/bq28z610-r1-how-to-understand-bq28z610-r1-pf-status-and-afe-regs

部件号:BQ28Z610-R1
“线程”中讨论的其它部件: BQ28Z610

您好,

我有一个电池组2S1P 使用 BQ28Z610-R1,附件是 gg 文件,是否有任何文件 可以帮助我了解  PF 状态和 AFE regs?

如何知道 事件触发器 PF=1?  e2e.ti.com/.../1_2300_.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,RAN,

    我要提到 BQ28Z610 TRM。 本文档很好地详细解释了每个 PFS 以及触发它们的原因(可在文档第3节中找到)。 此外,第13.12.6节对设备上的每个 AFE 寄存器进行了说明。

    希望这能有所帮助!

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 杰克逊

    我看到了它,但我仍然不知道它的含义。没有更多 关于 AFE 寄存器的详细信息。

    例如,AFE FET 状态=20,AFE 闩锁状态=4;AFE FET 控制=40;AFE RHOUT=7;AFE RHINT=80....

    我无法找到触发 PF 的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在触发 PF 方面,13.11列出了所有可能的 PF 触发器及其默认阈值。 跳闸的行为见第3.2-3.5节。 设备上唯一真正的 PFS 来自 安全单元过电压, 静息时的电压不平衡, 激活的电压不平衡 和 充电 FET 永久故障。 所有其他保护均可恢复。

    在 AFE 信息方面,我看到 TRM 如何在此处提供关于这些寄存器真实行为的非常明确的信息,因此我将开始更新文档。 与此同时,我将与我的团队联系,并向您提供一些有关 AFE 寄存器的更有用信息。

    谢谢,

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 杰克逊

    感谢您的帮助,我正在等待 有关 AFE 寄存器的更多信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,跑了,

    如果您遇到任何问题,需要将.gg 文件发回 TI 查看,则 AFE 寄存器仅用于调试目的。 您不需要担心这些寄存器的内容,因为它们是不可配置的,在 PF 事件中会自动捕获。

    谢谢,

    杰克逊