This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-device-FW:Bq78350 RSOC 报告在低电压下达到99%!

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350-R1, BQ78350, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068403/bq78350-r2-device-fw-bq78350-rsoc-report-99-at-low-cell-voltage

部件号:BQ78350-R2-device-FW
“线程”中讨论的其他部件:BQ78350-R2BQSTUDIOBQ78350-R1BQ78350GPCCEDV

我们使用 bq78350-R2作为电池电量计,但我们发现问题是,低电压下,RSOC 报告99%! 正如 bqstudio 的图片和 gg 文件附件所示,请帮助我们找到问题所在!

  1. 我们的系统是用于 UPS 应用的14S4P LiCoMn 电池组。
  2. 蓄电池组执行了充电后放电循环,并发出关机命令,让电池组在放电结束后关机(电池电压为3000 mV)。 (FCC 已更新,EVD 2的国防部已更改)
  3. 唤醒电池组后,RSOC 显示99%,但电池平均电压 约为349mV。

这不是整个过程中 RSOC 保持99%的时间, 问题可能与上述过程重复,请帮助我们快速解决问题。

e2e.ti.com/.../A1803_5F00_-20220104.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    您是否根据电池更新了仪表的设备化学成分。 “使用 BQ78350-R1”应用程序文档中介绍了此过程。 ChemID 用于在仪表通电后或重置后从电池电压估算 SOC。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    ChemID 应该没问题。 如果不执行问题描述中列出的第二个过程,“充满电,然后放电结束”,则报告 RSOC 合理值(例如,3600mv 时的 Cell 报告~50%)是可以的。 ”,可以帮助查看.gg 文件,该文件是发生问题时参数的值,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    当您将设备置于关机状态,然后将其从关机状态中取出时,它会重置仪表,以便再次使用 ChemID 来估计容量。 关机会向 BQ769x0 AFE 发送命令,AFE 会关闭 BQ78350,因此它完全关闭。

    我查看了数据闪存设置,但没有发现问题。  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题仍然存在,需要更多的数据日志来进行分析。 我们将 EDV2的 DOD 从11711修改为16384,然后它变得正常,但11711由气压表本身更新。 希望这些信息能帮助您了解问题并提供解决方案!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    启动后,EDV2的 DOD 参数也会影响 SOC 估计。 最初应将其设置为默认值,但在合格的放电循环后,它会随所学 FCC 一起更新。 所以问题在于 FCC 的学习。 最好能看到电池完全放电的日志,以了解为什么该值更新不正确。

    GPCCEDV 工具中的 CEDV 参数是否使用电池的表征数据?

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ChemID 为0x1351,Sony 18650VTC4 (2100mAh) LiCoO2/碳

    问题在于为什么 bq78350会报告低单元电压时 RSOC 达到99%,是否提供了 gg 文件,如果有任何问题,请告知我们,否则,请帮助解决 bq78350-R2的固件问题!  请尽快。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    问题是,EDV2的 DOD 更新为11711。 这意味着 FCC 学习周期存在问题。 如果您可以共享完整的学习周期日志,我们可以帮助调试发生这种情况的原因。 请理解 gg 文件不足以解释这种情况的发生。 我必须假设 CEDV 参数是使用 GPCCEDV 工具从电池的表征数据中得出的-您能验证吗?

    谢谢,

    马特