This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:bq78350中的 CEDV 参数

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV, BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068812/bq78350-r1-the-cedv-parameter-in-bq78350

部件号:BQ78350-R1
“线程”中讨论的其他部件:GPCCEDVBQ78350BQSTUDIO

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

 重新 prort of GPCCEDV 文件中的描述如下:

拟合产生的 CEDV 参数。 如果将 EDVV 位设置为1,则在写入数据闪存时,EMF 和 EDVR0必须乘以串行单元数。
电动势3517.
EDVC0 623
EDVC1 0
EDVR1 89
EDVR0 1375
EDVT0 5229
EDVTC 11.

1.关于 EDVV 位, 在电池管理工作室(bqstudio)中找不到该位。BQStudio 软件中引用了哪个状态位? 在 bq78350文件中也找不到。

此外,“在写入数据闪存时,EMF 和 EDVR0必须乘以串行单元数”,剂量这意味 着当前报告也将被转换? (此报告当前为2个字符串,包含1个数据)。 如果他们想要更改为6字符串2,以下参数是否正确?

EMF 10551 (3517/2*6=1051)     
EDVC0 623
EDVC1 0
EDVR1 89
EDVR0 4125 (1375*6/2=4125)
EDVT0 5229
EDVTC 11.

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    EVV 位不适用于 BQ78350。 它用于其他一些仪表设备。 BQ78350无需将 EMF 和 EDVR0相乘。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    [引用 userid="54672" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1068812/bq78350-R1-the -cedv-parameter-In -bq78350/3955366#3955366"]不必将 B78350/BEMF 和 EDVR0相乘以。]

    填充数据后,BQ78350是否会自动补偿转换?

    以下是应用数据提供的调整方法:

    相同的单元格 CEDV 参数并行应用于不同的字符串。 当同一单元格的 CEDV 就绪时,只需小幅调整,它就可以应用于不同单元格字符串的电池组合。 通过消除对不同电池组合重新并行运行 CEDV 参数采集过程的需要,为电池开发用户节省了开发时间。

    七个 CEDV 参数通过以下方式进行调整:

    (1).EMF,与字符串数成比例,例如单单元 EMF = 4000 mV,EMF = 12000 mV (对于3字符串3单元),EMF = 16000 mV (对于4字符串2单元)。

    (2).EDVR0,调整方式与电阻器的字符串并联等效,例如,单单元格 R0=4000,3字符串3的 R0=4000 * 3/3=4000,4字符串2单元的 R0=4000 * 4/2=8000。 如果单元连接阻抗较大,建议将连接阻抗乘以4到 R0。

    (3)。 其余参数 EDVC0,EDVC1,EDVR1,EDVT0,EDVTC 不需要修改。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    BQ78350知道系列中的单元格数(来自 AFE 单元格图数据闪存参数)。 因此,无需根据系列中的单元数调整系数,因为 BQ78350固件已经考虑了这一点。  

    如果并行添加单元格,唯一需要调整的参数是 EDVR0。 R0应除以并行单元的总数(如果为 GPCCEDV 工具收集的数据来自只有一个并行单元的电池)。

    此致,

    马特