This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62912:TI 解决方案建议

Guru**** 2385370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62912
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069973/tps62912-ti-solution-suggestion

部件号:TPS62912

尊敬的团队:

我们是否有任何解决方案可以满足以下这些规范?

VIN:12V

输出电压:5V

SW FEQ:1.5m (最小)

具有 FPWM 模式。

有效电压:10mA 至350mA 之间为80%(最小)

非常感谢,

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy,

    TPS62912关闭,因为它是 FPWM, 在12Vin 到5Vout 的情况下以2.2MHz 的速度切换。  但是,由于 设备的 IQ 和 FPWM 较高,10mA 下的效率将低于80%。  设备的使用情况如何,是否可以调整此要求?