请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC28704EVM-724 “线程:测试”中讨论的其它部件,
您好;
我们在系统中使用了相同的电路和布局以及相同的组件和 UCC28704EVM-724电路板,但我们在辐射发射测试中获得了不好的结果。 我们在没有30MHz 的情况下解算所有频率,但30MHz 的噪声不断干扰环境。 我们尝试了 EMI 滤波器,CMM,铁氧体,但 没有一种有效。 当我们用近场探头检查时,噪音似乎正在通过变压器传播。 即使我们用铜胶带包裹变压器,噪音也会继续传播。 你对这个问题有什么想法吗?