This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704EVM-724:辐射发射问题

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704EVM-724
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069840/ucc28704evm-724-radiated-emission-problem

部件号:UCC28704EVM-724
“线程:测试”中讨论的其它部件,

您好;

 我们在系统中使用了相同的电路和布局以及相同的组件和 UCC28704EVM-724电路板,但我们在辐射发射测试中获得了不好的结果。 我们在没有30MHz 的情况下解算所有频率,但30MHz 的噪声不断干扰环境。 我们尝试了 EMI 滤波器,CMM,铁氧体,但 没有一种有效。  当我们用近场探头检查时,噪音似乎正在通过变压器传播。 即使我们用铜胶带包裹变压器,噪音也会继续传播。 你对这个问题有什么想法吗?

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    UCC28704EVM-724已针对传导的 EMI 进行测试,但未辐射。  TI 从未在 EVM 文档中对其进行过辐射 EMI 测试,也没有声称 id 将通过辐射 EMI。  

    如果您需要通过辐射 EMI 的设计,您可能需要将该设计放入金属盒/法拉迪笼中,并将金属盒接地至槽接地。  另一件事是,您可能会考虑将 一根卷纸拉向输入电源线。  有时电源线充当天线,而这种类固体充当共模阻风门。  许多电源设计人员利用这些技巧来传递辐射的 EMI。

    此致,