This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:轻载时的脉冲模式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, UCC28700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069345/ucc28700-q1-burst-mode-on-light-load

部件号:UCC28700-Q1
“线程”中讨论的其它部件:UCC28700

大家好,

我对 UCC28700的控制有疑问。 首先,我想告诉大家我们的申请。 我们将控制器用作我们应用的主电源(反向400V 至17V),在我们的设计中,我们在某些情况下使用轻负载运行,这可以保持更长的时间。

从测量结果中可以看出,光输出 条件下的控制器的工作方式与“突发模式”相当,并且在这种情况下,输出波纹也会增加。

我想知道 ,控制器是否设计为 在这种“突发”模式下运行,以及是否有问题要在这种模式上保持更长的时间。

请提前感谢您的参与。

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    UCC28700-Q1没有突发模式。  它实际上使用 FM/AM/FM 调制方案来控制占空比。  请参阅数据表的图13以显示 FM/AM/FM 调制方案的工作原理。  另请注意,该设计还需要一些预载,以便无负载操作。  方程式28描述了如何设置预载电阻器。

    此致,