请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC28700-Q1 “线程”中讨论的其它部件:UCC28700,
大家好,
我对 UCC28700的控制有疑问。 首先,我想告诉大家我们的申请。 我们将控制器用作我们应用的主电源(反向400V 至17V),在我们的设计中,我们在某些情况下使用轻负载运行,这可以保持更长的时间。
从测量结果中可以看出,光输出 条件下的控制器的工作方式与“突发模式”相当,并且在这种情况下,输出波纹也会增加。
我想知道 ,控制器是否设计为 在这种“突发”模式下运行,以及是否有问题要在这种模式上保持更长的时间。
请提前感谢您的参与。
托比亚斯