This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:关于 ts552882-Q1的输出功率

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069958/tps552882-q1-about-the-output-power-of-tps552882-q1

部件号:TPS552882-Q1

所有 HI!

我选择使用 ts552882-Q1来设计电路。 输入电压为8V ~ 36V,输出电压为12V。 ts552882-Q1的最大输出电流是多少? 如果我使用 TI 官方网站上的设计软件,我最多可以输出到7a。 如果大于7a,将提示错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    对于您的应用,最大输出电流应该在7A 左右。 如果施加更高的负载电流,设备的热升将非常高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!