This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:我们没有获得所需的输出

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069884/tps54231-we-don-t-get-the-output-we-want

部件号:TPS54231
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好~

我在“WEBENCHRegistered电源设计师”的帮助下制造了“TPS54231DR”

  链接: http://naver.me/xEMN0nvF

  (我找不到文件附件功能并将其链接)

设计如下,输出电压正在测试中。
  输入:DC 9 V - 20 V 输出:2 ATemp 时为5 V:30°C
  2.负载:LTE 调制解调器(+5V/Max 1A)

但是,我们预期的输出电压没有出来,因此我们请求帮助。

我在所附文件中总结了“TPS54231DR”的每个引脚的输出脉冲。
左侧是连接负载(LTE 调制解调器)之前。
右侧是连接负载后(LTE 调制解调器)。

注意:
  (1)输入电压=+12V 直流(外部电源)
  (2)两个10uF/50V/封 装:1210陶瓷电容器与 Cin 并联连接,
  (3)两个47uF/10V/封 装:1206陶瓷电容器与 Cout 平行连接。

请听取我们成员的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    左侧的情况似乎正常。

    但右侧的波形不清楚。 噪音峰值很多。 请提供带宽为20MHz 的其它波形吗?

    LTE 有什么意义,您能解释一下吗?

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Byung

    以下是我的评论:

    1.您是否使用最小的测试回路获取波形? 小测试回路可能有助于获得更清晰的波形。

    请您也分享 IL 和 IO 的波形吗?

    3.原理图与您在 Webench 中制作的原理图是否相同?

    我怀疑噪音可能来自 LTE 调制解调器,请您分享布局的屏幕截图或文件以及设计示意图吗?

    巴西

    红宝石