This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:波德图解问题

Guru**** 2522530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068480/tps62913-bode-plot-questions

部件号:TPS62913
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,  

是否有人能够脱机查看一些波德图+原理图并帮助回答几个问题?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此处总结您的问题吗?  您的问题可能会对将来有类似问题的其他人有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,  

    感谢您的快速回复。

    当然——我已经设计了一个12伏->3V 的波形图,我看到过一个交叉频率比预期要低得多,我想讨论这是否是预期的,以及是否对性能有任何担忧。

    如果我们可以在离线时进一步讨论,我希望不要在网上分享原理图+结果。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,  

    另一个想法-您能否确认 TPS62913控制环路测量的正确程序是 SLVA465A 中的第2节-即您需要包括 VO 针脚以及干扰信号的反馈网络?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您所参考的应用说明用于使用 DCS 控制设备测量波德图解。  TPS62913是峰值电流模式控制器件。  用户指南中详细介绍了使用 TPS62913 EVM 使用该器件测量波德图的方法。  建议仅按照所述从主 LC 滤波器进行稳定性图解。 见 :https://www.ti.com/lit/ug/slvubx2a/slvubx2a.pdf?ts=1642019795389&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS62913

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,  

    谢谢。  

    从评估板描述中可以很清楚地看到这里发生了什么——没有解释要剪切的痕迹与原理图的关系,因此很难描绘出实际变化的画面。

    您能否以示意图形式演示插入电阻器应位于何处?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在用户指南图5-1中,您可以在示意图中看到 R5和 R8的位置。  在 EVM 出厂时,这些组件不会被填充到 EVM 中。

    请参阅下面的示意图片段,其中我添加了标记,以显示应在示意图上执行迹线切割的位置。 图1-1中所述的切口以蓝色标记显示,图1-2中所述的切口以绿色标记显示。切勿忘记用0欧姆电阻器替换铁氧体磁珠,以获得最准确的稳定性测量。

    这些更改允许您按照用户指南中的说明在49千欧电阻器上注入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,  

    非常感谢您的参与, 尽管我不确定我是否会关注此图。 如果您能澄清以下问题,我可能错过了一些非常棒的事情:

    VO 针脚似乎已从 VOUT 网中剪切,这很有意义,但随后通过 R8=0r 连接到 VOUT_FILT。 作为 FB1=0r,那么 VOUT_FILT=VOUT,那么我们是否正在有效地将 VO 连接回其原始节点(限制一些延伸的路由)?  

    不确定这是否是有意的,但我很想确保我正在正确测量回路。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PJs

    Steve 将很快回答您的问题!

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 VO 连接现在连接到 VOUT_FILT SENSE 点,而不是直接连接到电感器的输出,迹线切除正在使用 FB SENSE 节点有效地进行环路测量。 设备内部有两个反馈回路,VO 感应是 AC 回路,FB 感应是铁氧体磁珠滤波器的较慢 DC 回路响应。  这两个循环都无法单独测量,因此这提供了一种测量整体循环响应的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,  

    感谢您的解释。  

    我知道您在说什么,但如果 VOUT=VOUT_FILT (作为 FB1=0r),VO 肯定仍然连接到感应器输出? 除了少量 PCB 线路外,我不确定使用 VO 跟踪切口是否有任何变化?  

    对于我来说,你提到了 VO=VOUT_FILT 的方法,我会得到可疑的结果。 我刚刚尝试了 R1和 R5之间的 VO (在上面的 SCM 片段中),通过这种方法,我获得了与 EVM 图解类似的更令人信服的结果,但如果 您认为这种方法不正确,我不想继续使用这种方法?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R1和 R5之间的 VO 连接基本相同,只不过在正在注入交流信号的49k 欧姆电阻器上有降。  将 VO 连接到 VOUT_FILT 时,感应点(因此调节反馈)与曲线剪切之前 EVM 上的短连接有很大不同。  请确认您在正确的点处剪断了迹线,并且您正在使用正确的振幅通过49kOhm 电阻器注射信号,以便在整个频率范围内获得稳定的操作。  在扫描过程中监视 SW 节点以确保设备不会变得不稳定非常有用。  如果在扫描过程中信号确实不稳定,请降低信号不稳定的幅度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,  

    感谢您对这条线程的持续支持的回复。

    我还亲自完成了跟踪切迹- 更仔细地查看 SLVUBX2A EVM 板数据表,并参考 BSR077B EVM 细菌,我也同意我们在 VO 和 L1之间切迹,正如您先前所建议的那样。 但是,我的理解是,另一个切口实际上是断开了 R8/C13节点与 VOUT_FILT 的连接。 下面的屏幕截图显示 R5仍与 R8,R1和 C13连接-我认为这意味着我们实际上正在从 VOUT_FILT 中剪切 R8/R5节点,因为这是在 FB1后连接到 C7输出批量的长轨迹。



    我认为这意味着我们正在做这样的事情:



    我怀疑我仍然缺少一些东西,因为填充 R8=0r 会缩短插入电阻器 R5,反馈网络现在似乎没有连接到 VOUT? 如果您能审核并确认您是否同意这一点,那将是非常好的。   

    如果是,请 您检查正确的测试程序,并确保我们理解正在发生的事情,因为我在这方面的时间很长,我认为应该正确记录这些情况。  

    作为一个小提示,为了其他人的利益,您是否还可以确认插入电阻器的平均电阻为49欧姆,而不是49欧姆?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    首先回答最后一个问题,是的,它是一个49欧姆电阻器,而不是49欧姆。

    至于 VOUT 感应,您可以在底层看到安装了用于 R8的0欧姆电阻器,它通过 R5 (49欧姆电阻器)将 VO 针反馈连接到 VOUT。  这会将感应点移至靠近主 LC 过滤器输出盖 C4和 C5的位置。 正如您所指出的那样,当检测点现在靠近主 LC 滤波器,且未使用 VOUT_FILT 检测点时,我会看到我前面的评论中有哪些地方令人困惑。

    我希望这能消除这种联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,  

    现在我可以看到,第一个轨迹切线不仅是断开 VO 与 VOUT 的连接,而且还断开了来自 VOUT 的 R8与 VOUT 的连接,考虑到连接到此节点的网数量,这一点在原理图上并不明显。 我尝试更新 SCM 以更准确地反映路由拓扑结构-我认为下面的内容可以让您更清楚地了解这方面的进展,但我对您在这里的看法持开放态度:  

    请您提出更新 EVM 文档的请求,以使其更清晰。 我还强烈建议 EVM 板具有填充选项,以避免在可能的情况下进行痕量裁切。

    非常感谢