This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:TLV62569

Guru**** 2506105 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G80, TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069576/tlv62569-tlv62569

部件号:TLV62569
线程中讨论的其他部件:SN74AUP2G80

您好,

我在降压转换器电路中使用 TLV62569 IC,它使用逻辑 EN 引脚来启用/禁用 IC 输出。  PIN HIGH =已启用,Pin Low =已禁用。   我将有一个开关,当关闭时,将 EN 连接到接地,从而使其处于低位。  是否有任何方法可以使用瞬时触觉开关来管理该控件。  我已经看到使用 SN74AUP2G80的电路,我确信它可以正常工作,但对于一个简单的逻辑连接,即高/低,似乎是过度使用,所以我希望有人能提出一些简单的解决方案建议。  当然,我不够聪明,无法解决问题:(

顺便说 一句,我希望使用一个触觉开关,因为它们非常小,我发现所有的小开关对我的项目来说都太大了,所以我希望使用类似于 docs.rs-online.com/.../0900766b810d5f0c.pdf 的开关。  当 EN 接地时,通过开关的电流将约为0.001mA 和3.7 V。

希望有人能提出一些想法,以便我可以探索各种方案。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leslie,

    感谢您的提问。

    不幸 的是,如果不使用数字组件(作为翻转弹出式),我无法想象将脉冲波形(来自交换机)转换为转换器所需的高/低电压水平的简单方法。 当然,使用开/关会更容易一些,但我知道,这个维度对您的项目可能至关重要。

    谢谢,

    斯特凡诺

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯特凡诺, 谢谢您的回复,我猜可能会是这样,但我认为询问不会有伤害:-)

    经过一些研究,我已经了解了 TI IC 4093B 在触觉与开/关电路类似的方面的使用情况,我想知道 TI 是否有使用该 IC 的样例电路,甚至是否可以使用楔形板开发电路。  我所见过的电路都使用相当通用的输入,实际上只是为了从触觉瞬时中产生开/关,这正是我想要实现的,但在我的情况下,我使用的是通过 WEBench 开发的设计,并使用 TLV62569作为降压转换器。   

    是否仍要使用 WEBench 使用4093开发此类电路,它是否可以集成到为 TLV62569生成的 WEBench 设计中?  TI 是否提供了从触觉转换为开/关的通用设计原理图

    可能是天真的问题,但希望您能提供建议

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leslie,

    遗憾的是,Webench 不能让您灵活地将其他设备添加到模拟中。

    我建议您查看仿真器 PSPICE-TE-for TI。  您可以在此处为 模拟添加其他设备。 如果您感兴趣,可以从  TLV62569 PSpice 未加密瞬态模型(修订版 a) ,可在设备页面上找到(TLV62569数据表,产品信息和支持| TI.com)。

    我不知道任何适合您应用的参考设计,但我会仔细看看,并返回给您。

    谢谢,

    斯特凡诺

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。