This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:规格问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069560/tps54202-specification-issue

部件号:TPS54202

您好,  

数量低于12K 的 MPN- TPS54202DDCR 正被拒绝超过一个月。 实际尺寸与规格中的尺寸不匹配。

请帮助检查并建议解决方案。

Po

零件号

数量

零件描述

供应商/制造商

保留原因

雷吉 时间

13G411782
13G412074.

HNWH-3221715-001

3000
9000

RoHS,EMI 友好同步

德克萨斯(SP0000264)

实际尺寸与规格,中的尺寸不匹配
高:0.847-1.100(0.831/0.830/0.827/0.832/0.831)NG

2021年11月25日 10:53

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mulik,

    我可以向您咨询一下您如何测量 尺寸的详细信息 吗? 这里有什么测量错误?

    如果您的数据正确无任何测量 错误,请向 CSC 团队提交一张 TT 以寻求帮助。

    链接在此处:客户支持中心–主页-客户支持(service-now.com)

    BRS,

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IQC 通过卡尺测量带红色标记的尺寸。

     高:0.847-1.100(0.831/0.830/0.827/0.832/0.831)NG

    请参阅以上详细信息。 实际范围为0.847-1.10,但测量值是0.0847以下的5倍

    Po

    零件号

    数量

    零件描述

    供应商/制造商

    保留原因

    雷吉 时间

    13G411782
    13G412074.

    HNWH-3221715-001

    3000
    9000

    RoHS,EMI 友好同步

    德克萨斯(SP0000264)

    实际尺寸与规格,中的尺寸不匹配
    高:0.847-1.100(0.831/0.830/0.827/0.832/0.831)NG

    2021年11月25日 10:53

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mulik,

    请帮助向 CSC 报告您的问题,特定团队将帮助您解决问题。

    请原谅我 无法提供解决方案,因为这不是 一个电气问题。  

    客户支持中心–主页-客户支持(service-now.com)

    BRS,

    年轻